This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:将硬电流限制从 BAT 设置为 SYS 的方法

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043213/bq25890-way-to-set-hard-current-limit-from-bat-to-sys

器件型号:BQ25890

尝试找到一种方法来限制从电池汲取到系统输出的最大电流。

可能尚未在数据表中查看过、但如果我错过了寄存器、请帮助评论。
也可以打开开关充电器部件-从电池到具有可变电流限制(首选低至100mA)的部件号或从 SYS 看到的部件号

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池放电电流限制不可调节。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐其他具有 i2c 的充电器以及控制 VBAT_OUT_CURRENTLIMIT 或 SYS_OUT_CURRENTLIMIT 的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为您的充电器选择问题提交新主题。 合适的支持人员将会有所帮助。

    谢谢、

    宁。