This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:最大体二极管电流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043739/tps2663-maximum-body-diode-current

器件型号:TPS2663

您好!

  我想知道、内部 MOSFET 的体二极管是否可以承载多少电流的规格。  我想能够从输出端为我的电路反向供电、但想知道我是否可以在没有并联分流二极管的情况下离开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎使用 E2E!

    内部 MOSFET 的体二极管预计不会长时间支持高电流。 它应该能够在短时间(<10us)内处理~6A 电流、并在长时间内处理小电流(< 100mA)电流。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!