This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:低功耗便携式设备的 USB 太阳能充电器问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043609/bq24210-usb-solar-charger-questions-for-low-power-portable-device

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: LM66100

*我们希望设计一个 USB 太阳能充电器。 我们假设我们的太阳能电池板可以提供 2-3mA 电流。 在这种情况 下、如果 VBUS 大于 VBAT+100mV、我们可以使用 BQ24210为锂离子电池充电、因为它具有"输入电压动态电源管理"。

*我们 将 CN1-2-3-4-8-7-11-12用于电流测量。 和 CN6、用于更改与 PG 引脚或 GND 的 EN 引脚连接。 因为我们在论坛中看到了这种解释:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985353/bq24210-bq24210-query?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24210#

' 30μA、电池通过 BAT 引脚进入芯片、内部灌电流为20 μ A。 如何避免这种现象?

这可能是由于 EN 引脚连接到/PG 引脚。 如果电压下降、/PG 引脚不再出现有效输入、因此 EN 引脚可能会波动。  如果不需要控制电荷、则只需将该引脚拉至灌浆。 "

由于 PG 引脚上的通量、我们不想让电池放电。 但是、如果我们将 EN 引脚直接连接到 GND、并且根据数据表没有输入电压、它将进入"负载模式"。  

D4是否足以防止太阳能电池板通过 VBUS 引脚通过"负载模式"进行馈送? 或者、我们应该将 EN 引脚直接连接到 PG 引脚、因为我们希望在太阳能可提供电流时始终进行充电? 哪种方法适合降低功耗?

*由于我们没有 NTC,连接 VTSB 和 TS 引脚是否正确,如上图所示。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    您可以通过将 PG 连接到 EN 来防止器件进入负载模式。  

    二极管是防止电源短路的好方法。 对于太阳能输入、我建议使用诸如 lm66100的理想二极管 、以提高相对于肖特基二极管的效率。  

    TS 引脚看起来正常、它固定在 正常充电区域。

    此致、

    Nick