This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:针对轻负载的升压输出电感器和电容器值

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043462/lmr64010-boost-output-inductor-and-capacitor-values-for-light-load

器件型号:LMR64010

你好!

我设计的电源为5.0V -> 36V 或12V-36V。 这两种变体都应起作用。 这用于 MBUS 接口电源。

负载电流:0.0015A 至0.04A。  

问:对于此类负载和电压、电感器和输出电容器的值更好?

从电压稳定性的角度来看、我尝试了20U 到50u 的许多电感器。 但从效率的角度和 IPEAK/ILOAD 电流关系来看、我是指连续/非连续模式?

对于如此小的负载电流、连续模式是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需使用如此大的电感器、通常10uH 的电感器适合此应用。 如果需要低成本和小尺寸、则可以使用更小的电感器。 计算结果可在  数据表的最小电感部分找到、对于此应用、该值大约为3-4uH。 输出电容与输出电压纹波和控制环路要求相关、对效率的影响更小。  

    我认为对于1.5mA 负载、 需要非连续模式、否则效率将非常低。 BTW 当 5.0V -> 36V 时、占空比将约为0.9、接近芯片的最大占空比、这在实际工作台测试中需要注意。

    此致、

    俞宗怡