This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:电压转换器设计不产生输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043657/tps55288-voltage-converter-design-doesnt-produce-an-output

器件型号:TPS55288

你好

我使用 TPS55288并使用 TI 的 webench、制作了12-14至12v (3A)的转换器设计。

不幸的是、它不会产生任何信号。

我已按照数据表中的说明进行了阐述、并使用了与建议相同的器件\相同的替代器件。

输出产生0.9V 电平。 似乎是在为电容充电。

使能引脚电压超过 UVLO 阈值。 所有值均根据 webench 工具(https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5B8D198B88C0AEB0)提供。

12-24 to 12v3A schematic 

 12v converter layout

引脚10在生产过程后路由。

缺少什么?

我需要添加任何内容吗?

Matar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matar、

    感谢您联系 E2E。

    1.我需要花些时间来查看原理图和布局。 然后、我将向您提供审核意见。 请稍等。

    首先看一下、布局不佳、 下次可以参考 TPS55288布局指南应用手册。

    对于 TPS55288、它需要主机 MCU 控制其 I2C 寄存器并将模式寄存器 OE 位设置为1、之后 TPS55288可以输出设置电压。

    如果您的系统中没有 MCU、则可以使用 TPS552882 (非 I2C 版本)。