This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:编程模式

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042949/lp5521-program-mode

器件型号:LP5521

您好!

我正在尝试了解如何使用内部时钟运行 LP5521程序模式。 背景是我使用 LP5521来控制 RGB LED、并尝试将一些命令存储到其内部 SRAM 中、然后执行这些命令。 我没有连接32kHz 外部时钟,因此我必须使用内部时钟来运行它。

 

 

因此,我尝试按照数据表中所述的程序操作,但它不起作用,或者我的程序可能有误。 您能告诉我运行存储的命令的正确过程是什么吗? 我们如何在没有外部时钟源的情况下运行程序计数器(PC)?  

谢谢!

Connor Connaughton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、  

    如果您的意思是 LED 未亮起为"不工作"、则可以使用 GUI 软件参考示例代码并评估 EVM 板上的 LP5521。  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的帮助。 客户没有 EVM 来完成此测试。 他们是否会在某处遵循上面标记的程序?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、  

    我将向您发送一封电子邮件、以了解有关此内容的更多详细信息。  

    此致、

    Aaron Bing