This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:BQ24079TRGTR 和 AMP 之间的差异;BQ24079TLRGTR

Guru**** 2582205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042947/bq24079t-difference-between-bq24079trgtr-bq24079tlrgtr

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:BQ24079

尊敬的专家

您能告诉我 BQ24079TRGTR 和 BQ24079TLRGTR 之间的区别是什么吗?

我的 CTM 希望使用  BQ24079TLRGTR 替代  BQ24079TRGTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    CTM 在哪里可以看到此器件型号? 我们的数据表中未将此器件型号作为卷带包装的可用器件型号列出。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony

    我的 CTM 刚刚告诉我这是他们的 OEM 项目,所以他们需要使用  BQ24079TLRGTR

    但 现在 BQ24079TLRGTR 短缺了、请问  BQ24079TRGTR 与 BQ24079TLRGTR 之间有何区别、  BQ24079TRGTR 能否取代 BQ24079TLRGTR ?

    非常感谢!

    王加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    让我脱机。

    此致、

    Anthony Pham