This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:器件未关闭、OUT 引脚上为20mV

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043699/tps2660-part-not-shutting-off-20mv-on-out-pins

器件型号:TPS2660

大家好、我们将使用您的 TPS26600PWPR 电子保险丝。 我们需要最大程度地减小静态电流、使静态电流是 R1、R2和 R3值的4倍。 这样做时、我们会降低静态电流、但输出端(引脚15和16)为22mV。 关断器件是否需要最小流量的电流?

TI 电子表格:VIN (max)= 18V、UVset = 8.6V、OVset = 18.6V、Imax = 2.2A

TI 电子表格推荐值:r1=412k Ω、r2=35.7k Ω、r3=30.1k Ω

我们使用了 R1=1.65Mohm、R2=121Kohm、R3=121Kohm。

谢谢、Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此项。 我们发现 RTN 和 GND 引脚之间存在电压差。 该偏置是输出上的电压。  仍在调查中。