This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:功率降额和器件替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22969, TPS22962, TPS22959, TPS22961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043756/tps22959-power-derating-and-part-alternatives

器件型号:TPS22959
主题中讨论的其他器件:TPS22975TPS22969TPS22962TPS22961

大家好、我们有2个关于 TI 负载开关的问题

我们的应用:

机器人
-VIN = 3.3V
- IOUT = 5.5A 峰值、4A 直流

1.对于负载开关线路内的电流降额、TI 建议采用什么方法? 直流和峰值电流降额。

-对于 IOUT = 5.5A 峰值、4A 直流的应用、是否适合使用6A 开关(TPS22975)?

2.从布局和原理图的角度来看、以下器件是否都兼容?

TPS22969
TPS22962
TPS22959
TPS22961

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    电流降额基于热 特性。 您需要计算环境温度下的自发热、以确保结温保持在125C 以下。 在第12.3节的 TPS22975数据表中、介绍了如何计算最大功率耗散。

    您提到的四个器件是 P2P。

    此致、

    Kalin Burnside