This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1 VDD 对 COM 短路问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043344/ucc21710-q1-ucc21710-q1-vdd-short-to-com-issue

器件型号:UCC21710-Q1

我们使用 UCC21710-Q1驱动 SIC-MOSFET、并使用隔离电源为 UCC21710-Q1供电。 但是、当我们为电路板加电时、电路无法正常工作。 后来发现"VDD"引脚和"COM"引脚之间的电阻非常小、小于1欧姆。 造成这种情况的根本原因是什么? 这是因为电源"VDD to COM" 太大了、损坏了芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    电压超过绝对值。 最大 VDD 上的电压可能会以这种方式损坏 IC、但在不了解更多信息的情况下很难判断发生了什么。 我建议深入探究并查看。  

    通常、VDD 上的电压实际上需要长时间处于高电平 才能造成损坏。  

    1) 1)其他哪些外部组件损坏? SiC FET 是否损坏?

    2) 2)逆变器是否正在运行? 或损坏  

    3) 3)是否存在 VDD 在上电时失去稳压的可能性?

    4) 4)栅极驱动器上是否有任何其他引脚短路/开路?

    我们还需要了解此问题是否可重现。 如果仅将此问题隔离在一个电路板上、无法重现、 则很难 确定根本原因。  

    我建议更换该电路板上所有损坏的组件、并对 PCB 的相位/驱动器电路施加"应力"、尤其是在加电时、或者多次运行该电路、 并探测 VDD-COM 和 COM-VEE 以及您可能发现的任何其他关键信号。   我还建议,看看是否可以将这个问题复制到其他委员会上。  

    请告诉 我更新。  

    最好

    Dimitri