This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65271CR VIO 条件

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043470/tps65217-tps65271cr-vio-conditions

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3358

 TPS65217CRSLR 的 VIO 引脚、因为它的 IO 电压为1.8V、而处理器 IO 的电压电平为3.3V。 例如:I2C。 处理器 I2C0_SDA 的 VIH 为2V、而 PMIC VOH=VIO -0.3=1.5V。 哪种情况会造成问题?

我们使用的是 AM3358处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjuna、

    感谢您在 E2E 上发布此问题。  如果 TPS65217C PMIC 上的 VIO 电压为1.8V、 只要 VDDSHV6 (AM335x 处理器上)上的电压也为3.3V、您仍可以在 I2C0引脚上连接上的上拉电阻器。  VDDSHV6是 I2C0 I/O 域的电源电压。 NINT、SCL 和 SDA (在 PMIC 上)应上拉至与 VDDSHV6连接的相同电压。 AM335x 数据表上的表4 (引脚属性)提供了与处理器上每个信号相关的电压电源的更多详细信息。 请记住、有些信号(如 PWRONRSTn)可能将 VDDSHV6作为 IO 域、但输入电压阈值不是它的函数。 我还将在下面添加一些捕获和链接供您参考。 请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢!   

    为 AM335x 处理器供电的 TPS65217C 参考设计链接:  

    从 AM335x 数据表中:

    来自 TPS65217用户指南:  使用 TPS65217x 为 AM335x 供电。 (修订版 I)

    谢谢、

    Brenda