主题中讨论的其他器件:AM3358、
TPS65217CRSLR 的 VIO 引脚、因为它的 IO 电压为1.8V、而处理器 IO 的电压电平为3.3V。 例如:I2C。 处理器 I2C0_SDA 的 VIH 为2V、而 PMIC VOH=VIO -0.3=1.5V。 哪种情况会造成问题?
我们使用的是 AM3358处理器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Arjuna、
感谢您在 E2E 上发布此问题。 如果 TPS65217C PMIC 上的 VIO 电压为1.8V、 只要 VDDSHV6 (AM335x 处理器上)上的电压也为3.3V、您仍可以在 I2C0引脚上连接上的上拉电阻器。 VDDSHV6是 I2C0 I/O 域的电源电压。 NINT、SCL 和 SDA (在 PMIC 上)应上拉至与 VDDSHV6连接的相同电压。 AM335x 数据表上的表4 (引脚属性)提供了与处理器上每个信号相关的电压电源的更多详细信息。 请记住、有些信号(如 PWRONRSTn)可能将 VDDSHV6作为 IO 域、但输入电压阈值不是它的函数。 我还将在下面添加一些捕获和链接供您参考。 请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢!
为 AM335x 处理器供电的 TPS65217C 参考设计链接:
从 AM335x 数据表中:
来自 TPS65217用户指南: 使用 TPS65217x 为 AM335x 供电。 (修订版 I)
谢谢、
Brenda