This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:偏差太高、很可能是由于数据异常所致

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043144/bq27220-deviation-is-so-high-that-it-is-most-likely-due-to-anomaly-in-the-data

器件型号:BQ27220

您好!

我尝试将随附的文件上传到 电量监测参数计算器(GPC)工具、并得到此错误:

"偏差太高、很可能是数据异常所致"

你能告诉我我我出了什么问题吗?

附件是我上传到工具的 zip 文件。

谢谢、

此致、

Amir

e2e.ti.com/.../PL461919V.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您的 config.txt 文件似乎是正确的、因此我怀疑.csv 文件中存在问题。

    尝试从每个文件的第一行中删除文本、然后查看它是否提供相同的结果。 如果是、我可以仔细查看文件中的值、以查看导致错误的原因。

    最棒的

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的快速回复。

    我尝试从第一行删除文本、得到的结果相同。

    您能更仔细地查看导致错误的原因吗?

    再次感谢、

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    立即查看您的数据。 我将尽快返回给您、以便我在这里找到错误的原因。

    最棒的

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    查看完各种日志文件后、您的低速过路电流似乎在5-6mA 左右。

    我怀疑这是问题的原因、因为它几乎在死区电流范围内、并且监测计的分辨率仅为1mA。

    我认为、为了解决这个问题、您的放电电流的幅度必须更大。 尝试增大放电电流、并让我知道问题是否仍然存在。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    再次感谢您的帮助。 我会给它一个机会。

    但是、如果我的系统的典型电流消耗仅为几毫安、可以这么做吗?

    您还想了解其他建议吗? 可能会有温度变化吗?

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    我在这里看不到温度会导致任何问题。 也许稍微提高最高温度、使其介于40和50之间是好的、但我强烈怀疑这是导致误差的原因。

    我将继续提高放电电流。 我看不到提升这个值会稍微导致这里的任何问题。

    最棒的

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我们将进行尝试、并让您知道它是如何工作的。

    再次感谢、

    Amir