This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:有关 BMS 集成和兼容性的设计查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ40Z80, BQ34Z100-G1, BQ25792, BQ76930, BQ76940, BQ76942, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042556/bq34110-design-query-regarding-bms-integration-and-compatibility

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQ34Z100-G1BQ25792BQ76930BQ76940BQ76942TIDA-010030

大家好、

你好。

我们的客户正在构建智能电池供电汽车。

他们 使用的是 NCR18650 Panasonic 电池、采用6S 配置并具有 BMS。

请在下面找到两个器件的链接。

BMS: https://dalyelec.en.made-in-china.com/product/UNTmoKZVrShi/China-Li-ion-6s-24V-15A-Lithium-Battery-Protection-Board-with-Balance-PCM-BMS.html

电池数据表: https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf

他们 根据自己的要求选择了 BQ34110器件、但在数据表中未提及 BMS 集成。

 其 BMS 可提供负侧调节。

他们是否可以将此电量计用于负侧 BMS?

 他能否 将电池的 RSENSE 电阻器正极侧放置在数据表中所示之外的位置?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我不确定自己是否理解其要求、监测计必须测量电池组底部的电流、检测电阻将系统 GND 与电池 GND 隔开。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你好。

    据客户称 、他们 正在为其项目寻找适用于6S 锂离子电池组的电池保护、电量监测计、充电和平衡解决方案。
    他 使用的是 NCR18650B Panasonic 电池、CC-CV 充电模式为1.6A。

    有什么好的建议吗?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    BQ40Z80是我们提供的唯一具有保护和电池平衡功能的6S 支持监测计。 否则、它们只需将监测计(如 BQ34Z100-G1或 BQ34110)与监控器或其他保护/电池平衡器件配合使用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。 然而 、BQ40Z80目前已在市场上无存货。 他 可以使用 BQ34110、但他也需要平衡、保护和充电解决方案。 是否有可与 BQ34110搭配使用的任何可用器件以提供保护、平衡和充电以及与库存一起使用?

    此外、在电量监测计的产品系列中、还提供了电池平衡选项:内部或外部。 这是什么意思? 如果他可以使用2-4节电池、他可以使用这些电池吗?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    某些监视器可以提供保护和平衡功能、但这需要由 MCU 进行部分控制。 如果您想获得更好的建议、我可以将此链接转发给监控团队。 由于我专门负责监测计、因此我建议使用单独的柱子作为充电器建议。 BQ25792充电器可能需要考虑、但我需要更多地了解所有应用规格。

    内部电池平衡使用内部旁路 FET 进行平衡、在外部平衡中、您可以使用外部 FET 更快地平衡电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、

    是的,请向监测组提出关于现有库存的任何适当建议。  

    我按照建议使用  BQ25792为充电器创建了单独的案例。

    (+) BQ25792:借助 BQ34110实现充电解决方案-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我已将其转发给监控团队。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于具有电池平衡功能的监视器、我建议使用 BQ76942或 BQ76930。 BQ76942非常受欢迎、电源可能受限、但它是一款最新的最高性能监视器。 BQ76930也非常受欢迎、可能更容易找到器件。 有一个 TI 参考设计 TIDA-010030可能会有所帮助-它使用具有堆栈顶电量监测计的监控器(BQ76940和 BQ34Z100-G1)、因此您可以将此参考设计用作将 BQ34110与 BQ76930搭配使用的指南。

    此致、

    Matt