This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:采用 BQ34110的充电解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ25792, BQ40Z80, BQ24618, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043264/bq25792-charging-solution-to-go-with-bq34110

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ40Z80BQ24618BQ24600

大家好、

你好。

我们的客户正在 构建智能电池供电汽车。 它们使用的是具有 BMS 的6S 配置的 NCR18650 Panasonic 电池。 他们根据自己的要求选择了 BQ34110器件、但在数据表中未提及 BMS 集成。 他们 需要平衡、保护和充电解决方案。

对于保护和平衡、我们考虑使用监控器、请参阅以下链接。 但是、对于充电解决方案、 BQ25792是否更适合? 请提出 现有库存的替代方案。  BQ40Z80最初是提议的、但库存已用完。

(+) BQ34110:有关 BMS 集成和兼容性的设计查询-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    就像更新这个。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    BQ25792最多只能充电至4S。  我建议使用 BQ24618或 BQ24600充电控制器、这两个控制器都有库存。

    此致、

    Jeff