请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:BQ34110、 BQ40Z80、 BQ24618、 BQ24600
大家好、
你好。
我们的客户正在 构建智能电池供电汽车。 它们使用的是具有 BMS 的6S 配置的 NCR18650 Panasonic 电池。 他们根据自己的要求选择了 BQ34110器件、但在数据表中未提及 BMS 集成。 他们
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户正在 构建智能电池供电汽车。 它们使用的是具有 BMS 的6S 配置的 NCR18650 Panasonic 电池。 他们根据自己的要求选择了 BQ34110器件、但在数据表中未提及 BMS 集成。 他们 需要平衡、保护和充电解决方案。
对于保护和平衡、我们考虑使用监控器、请参阅以下链接。 但是、对于充电解决方案、 BQ25792是否更适合? 请提出 现有库存的替代方案。 BQ40Z80最初是提议的、但库存已用完。
(+) BQ34110:有关 BMS 集成和兼容性的设计查询-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
谢谢、此致、
艺术