This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超级电容器充电和保护集成解决方案。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ24620, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043389/super-capacitor-charging-and-protection-integrated-solution

主题中讨论的其他器件:BQ33100BQ24620BQ24640

超级电容器  

我们的客户正在为 其 PLC 产品设计超级电容器备用板。  他们希望通过集成充电和保护(包括平衡) IC 简化设计。  该备用板的输入电压为5V、输出电压为4.8V、并使用四个2.7V 超级电容器串联。  他们提出了这些需要:

  1. 独立;
  2. 支持平衡功能;
  3. 支持4个串联电容器;
  4. 完全充电指示;
  5. 输入过压保护;
  6. 输入电流限制;
  7. 最好(无需)报告长时间充电时的错误、并且无法充电。

非常感谢。 如果有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    补充:客户正在考虑使用 LTC3350 (数据表:LTC3350 -高电流超级电容器备用控制器和系统监控器(semiee.com))。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    TI 没有针对 LTC3350的单个 IC 竞争解决方案。  我们拥有的最接近的 IC 是 BQ24640、这是一款具有外部 FET 但不具有平衡功能的降压充电控制器。   BQ33100提供超级电容器平衡和监控。  BQ24620和 BQ33100共同提供超级电容器充电解决方案。

    此致、

    Jeff