This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:SBS 命令

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043066/bq78350-r1a-sbs-command

器件型号:BQ78350-R1A

您好!

我已从 BQ78350-R1A 捕获 SMBus 数据。 我不确定如何解读数据。

我从不同的 SBS 命令中获得了以下数据。

- 0x02 00 19对应相对 SOC (0x0D)

- 0x00 00 51 (电流)(0x0A)

- 0xAD 7B FC 电压(0x09)

如何分别将十六进制数据转换为 SOC、电流和电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    前两个字节是要测量的数据(小端字节序)、第三个字节是计算出的 CRC 校验和。

    因此、要解释 十六进制数据:

    SoC:

    • 数据= 0002;CRC = 19
    • 数据(十进制) = 2

    电流:

    • 数据= 0000;CRC = 51
    • 数据(十进制) = 0

    电压:

    • 数据= 7BAD;CRC = FC
    • 数据(十进制)= 31661

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否知道地址为什么是0x0B?

    我认为 SMBus 地址为0x17 (如 bq studio 中所示)。

    可以提供建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    器件地址通常被称为8位长、但实际上是7位。 因此地址为7位、即0x0B (1011)、如果向左移动位以将其转换为8位格式、则地址将变为0x16 (10110)。 这是器件的初始地址、在重复起始后、地址变为0x17。

    我建议您阅读 SMBus Made Simple 应用报告的第1部分。 它更详细地介绍了这里的主题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon