This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS2640未输出任何电压。

Guru**** 2562190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041641/tps2640-tps2640-is-not-outputting-any-voltage

器件型号:TPS2640

您好!

我的 TPS2640电路未输出任何电压。 我已通过 TPS2640设计计算器计算电阻器和电容器值。
我在 TPS2640的输入端提供了24V 电压、但其输出仅为200mV。 /FLT 引脚以某种方式为低电平(27mV)。
请任何人指导我问题可能出在哪。

TPS2640不同引脚的电压读数为:

输出:200mV
IN:24V
UVLO:11.43V
OVP:2.416V
/FLT:27mV
/SHDN:3、3V

我已附上 TPS2640的原理图。

谢谢、

哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS26400设计计算器中的计算值和选定值之间存在巨大差异。 这是可以的吗?

    我认为所选的 R1、R2和 R3值可能是没有输出的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

    是的。 请使用从设计计算器计算得出的电阻器值。

    dVdT 引脚上的电容值是多少?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    好的,我将根据计算值更改电阻器,并将更新响应。

    dV/dT 引脚上的电容值为33uF。

    此致、

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

    好的。  在测试期间、请使用100nF 作为 dV/dT 引脚上的电容器。

    33uF 等大值需要更长的启动时间。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

     现在工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的意见。

    如前所述、我已将电阻值替换为接近计算值的电阻器值、并在 测试期间删除了 DVDT 引脚上的33uF 电容(在默认速率1.6ms 内保持悬空) 、现在工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

    相关知识...

    我要关闭此主题。 如果您有其他疑问、请联系我们。

    此致、 Rakesh