This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:升压入门级电池值

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042302/bq25618-boost-entry-battery-value

器件型号:BQ25618
主题中讨论的其他器件: BQ24150

大家好、

客户询问 BQ25618的升压模式进入电池电压是多少? 我只能在 DS 中找到退出电池的电压为2.5V。

请参阅 下面的 BQ24150示例。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    请参阅8.3.4使用电池在 d/s 上以升压模式运行、2. BAT 高于 VBST_BAT 由 MIN_VBAT_SEL 位设置。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    得到它、感谢您的反馈。

    此致、

    Mike