This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:高基值电流 LM5122

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041259/lm5122-high-quiscent-current-lm5122

器件型号:LM5122

我们将 LM5122用于12V 输入和12.3V 输出。

2.当我们连接输入12V 时、输出端的电压为12.3V。 问题是、即使电源消耗的电流为170mA、也未连接负载时? 这里有什么问题?

我们仅使用 WebBench 制作了原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MEC、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    当您探测开关节点 SW 时、我假设您仍会看到一些开关、以将12V 的输入电压转换为12.3V 的输出电压

    这是您将在此处看到电流的主要原因。 如果您计算 FET 的开关损耗、则应提供接近此处测量电流的数字。

    为了获得更低的栅极电荷、您可以检查 FET 是否具有更低的栅极电荷。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MEC、

    过去10天内、我没有看到此主题的更新。
    如果问题出现、最好按下 IS 已解决按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、

     Stefan