This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085T:请详细介绍降压部分

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043494/tps61085t-please-provide-a-detailed-review-of-the-buck-section

器件型号:TPS61085T

请详细回顾给定的升压电路。

下面列出了所选组件

IC、REG、升压、5V、2.5A、SOT23-5 TPS613222ADBVT 应用工程师
二极管、SCHTKY、20V、2A、X3-WLB1406-2 SDM2A20CSP-7 二极管公司
固定、IND、6.8UH、2.45A、105MOHM TH B78108E1682K009
Epcos - TDK Electronics
电阻、0603,5.9K、1%、1/10W、SMD CRCW06035K90FKEA Vishay Dale
电阻、0402、18K、欧姆、1%、1/10W RK73G1ETTP1802F
Koa Speer Electronics、Inc.
电阻、0805,27K、1%、1/8W RMCF0805FT27K0
Stackpole Electronics Inc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    正如我在前面的主题中回答的、FB 电压为1.238V、应重新计算 R2和 R4值。 第8.2.2.4节提供了计算  Ccomp 和 R comp 的公式以及标准值。   使用标准值是可以接受的。

     对于负载能力审核、请告诉我输出电流范围。 请关闭上一个主题、谢谢。