This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:使用外部信号实现 EN/UVLO

Guru**** 2392505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041999/tps25982-use-external-signal-for-en-uvlo

器件型号:TPS25982

您好!

我可以将外部信号用于 EN/UVLO 吗?

是否有任何序列要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、您可以使用外部信号。 只需确保信号振幅处于建议的引脚电压范围内。 打开器件可提供大于0.99V 的电压、关闭电压低于0.92V。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果有任何进一步的查询、请告诉我、暂时关闭线程。

    此致

    Kunal Goel