This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085T:我需要3.3至5伏的2A 及以上升压电路、这是库存中的电路

Guru**** 2592080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043444/tps61085t-i-need-a-3-3-to-5-volt-with-2a-and-above-boost-circuit-which-is-in-stock

器件型号:TPS61085T

请查看电源部分

我无法通过数据表中的给定公式找到 Ccomp 和 R comp 值、因此请帮助找到它。 尽快建议更好的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    FB 电压为1.238V、应重新计算 R2和 R4值。 第8.2.2.4节提供了计算  Ccomp 和 R comp 的公式以及标准值。   使用标准值是可以接受的。