This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:更高电池电压的应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, LM5158, LM5158-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042508/tps63900-higher-battery-voltage-application

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: LM5158LM5158-Q1

您好!

我正在设计一种使用碱性电池的设计、需要限制从电池获取的电源电流以延长电池寿命。 我在下面的链接中找到了与我的设计挑战非常相关的文章。

https://www.ti.com/lit/an/slvaes7/slvaes7.pdf?ts=1633536628781&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

TPS63900器件看起来可能非常适合我的应用、但我的应用的电池电源电压为+12V。 我浏览了 TI 的参数搜索菜单、但没有找到与 TP63900类似的器件、该器件提供电流限制、但具有更高的输入电压额定值。 那么、我想问是否有任何与 TPS63900功能相似但能够在高输入电压下工作的器件?

谢谢你

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、   

    您能否与我分享您的应用程序的详细 INF? 例如电池供电的输入电压范围、输出电压和输出电流?

    越多越好。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您回来。 我们的应用目前使用12V 碱性电池组直接驱动负载。 我们目前使用2节6V Duracell MN908灯电池串联来生成12V 电压。 我们的负载可处理高达24V 的电压、在5.5V 时将停止运行。 我们可以堆叠多达4个 MN908串联、而不会使负载过压。 但是、负载具有瞬时高电流消耗事件。 我们希望将电池组输出电流限制为不超过200mA。 我们的计划是将超级电容器组与负载并联、以处理瞬时高电流尖峰。 因此、我们的设计目标是为碱性电池组输出实施限流器。

    感谢您的投入和帮助。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、   

    欢迎大家收看、 因此输出范围将是5.5-24V、对吧?  其他、您能否分享高电流消耗事件的脉冲宽度以及高电流的值?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、我们的负载可以接受的限制是5.5V - 24V 的输出范围。 我们目前使用12V 碱性电池组作为电源。 我不能完全理解您关于共享高电流消耗事件宽度的问题? 我的目标是实现与电池组内联的限流器。 然后、在电流限制器之后、我认为可以实现超级电容器组来处理负载的瞬时高电流消耗事件。 但是、我要解决的设计的第一部分是如何最好地限制电池组提供的电流。

    谢谢你。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、   

    我的问题是24V 输出、您需要太多串联的超级电容器、因为超级电容器的额定电压真的很低。

    此外、我会将此问题转发给我的同事、因为我不关注此问题。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我能否先与您确认所有规格?

    输入:12V

    输出:5.5V ~24V/200mA。

    如果我是对的、我建议使用 SEPIC 转换器、器件建议使用 LM5158。

    数据表链接如下所示。

    www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/lm5158-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    对于制造24V 电压所需的超级电容器计数、您提出了一个非常好的问题。 我认为、如果可能、我们更愿意将提供给负载的电压保持在接近12V 的水平。

    感谢您将此问题转发给您的同事、感谢您的帮助和时间。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    您对我们的系统规格正确无误。 我们目前正在使用2节6V 碱性灯电池串联来生成驱动负载的12V 电源。 但是、负载可接受高达24V 的电压、并将在5.5V 时停止工作。 我们确实希望将电池提供的电流限制为200mA、如您所述。

    感谢您选择组件、我将查看 LM5158的数据表、如果有任何问题、敬请告知。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您查看我们的器件。

    BR

    德传