This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329E:P2P 解决方案咨询

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54339E, TPS54329, TPS54229E, TPS563211, TPS563200, TPS563212, TPS563231, TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043333/tps54329e-p2p-solution-consult

器件型号:TPS54329E
主题中讨论的其他器件:TPS54339ETPS54329TPS54229ETPS563211TPS563200TPS563212TPS563231TPS563202

大家好、

客户希望使用 TPS54329EDDAR 来替代 TPS54329DDAR、因为器件直接短缺。 我检查 D/S、规格似乎可以。 您能帮我们仔细检查一下吗? 如果不是、您可以推荐合适的产品吗? 谢谢

最棒的

斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 P2P 解决方案,您可以查看 TPS54329、 TPS54339E 和 TPS54229E。

    对于另一种解决方案,您可以使用上个月发布的 TPS563211,它可以提供更好的电源和性能。

    您还可以查看 TPS563212 (本月将发布,tps563211的1.2MHz 版本)、TPS563202/1、TPS563231、TPS563200。  

    如果您可以使用2A,则上面的插座也有2A 版本。

    BRS、

    年轻