This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:如何设置调光模式

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8864EVM, LP8866EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043289/lp8864-q1-how-to-set-the-dimming-mode

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8864EVMLP8866EVM

大家好、

如果我的客户希望通过 I2C 接口控制亮度、那么他们应该如何设置寄存器和电阻?

在我看来、我们应该将连接到 MODE 引脚的电阻器设置为5.76k 或43.3k 、同时设置 MODE-SEL 和 BRT-MODE 以及其他一些相关寄存器。

我不熟悉 LED 驱动器、您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    可以将  MODE 引脚设置为5.76k 或43.3k。  MODE_SEL 为只读 、具体取决于模式引脚连接。 客户可以参考 LP8864evm 进行设置。  

    此外、 还可从 TI 网站下载 LP8866EVM GUI 软件、以简化设计。  

    此致、  

    小冈  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    明白了!!  非常感谢!