This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:最大 LNB 电流

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041607/tps652353-maximum-lnb-current

器件型号:TPS652353

您好!

我只需要一个小的澄清。

TPS652353 LNB 稳压器 IC 支持1A 的最大电流输出。

是否有标准规定 LNB 将电流要求限制在此限制范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    电流限制由 ISET 引脚上的电阻器设置。 电阻器值可通过数据表第10页第7.3.2节下的 eq.1确定。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题不是关于如何设置 IC 的输出电流。 我知道这个。

    我的问题是、如果我将来使用我目前不知道的其他 LNB、1A 是否足够。

    现在、我看到的所有 LNB 的电流均小于0.5A。

    但我的问题是、作为 IC 设计人员、1A 的限值由 TI 根据一些标准确定、该标准规定宽带 LNBs 所需的电流应小于指定的电流量或为任意值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    为了更深入地了解这一点、我们需要等待设计团队的反馈。 目前、他们不在办公室、但您可以在10月11日前收到回复。

    感谢您的耐心!

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit  

    1A 并非基于任何标准/协议、而是根据某些客户的最大负载设计的。  

    此外、在其应用中、最大负载约为0.6A、考虑到热性能并留有一定的裕度、因此设计为1A。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清