This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:振荡输出

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A, TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042180/tps54336a-oscillating-output

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件: TPS54628

在 过去几年中、我一直使用 TPS54336作为12V 稳压器、并且没有任何问题。

然而、在我最新的一批电路板上、电流限制就像开始在大约1安培时生效、而在我之前、我可以使用高达3安培的电流对其进行负载。  

这似乎是与 COMP 引脚相关的问题。 就像我用手指按 COMP 引脚上的 RC 值一样、电源斜升、工作电流可达到预期的3A。

我将使用数据表中的建议值。 我尝试通过在 C4上焊接另一个12nf 来降低 C4的值。 遗憾的是、IC 本身起火、我不知道原因。

尝试更改 C6的值、我在其上焊接另一个120pf、实际上移除了它。 这似乎没有任何效果。 但是、将我的手指放在该部件上会使问题消失。 我尝试焊接1M 和100K 的电阻器以模拟"手指"、但在这种情况下根本不会出现12V 电压。

我还尝试在3.74K 电阻 R3上焊接100K 电阻、这也不会产生任何影响。

使用良好电源上的示波器测量 COMP 上的电压、我只需看到电压从大约200mV 跃升至650mV。 但是、在有问题的电源上、该引脚似乎振荡了很多。 我假设这是电源关闭并重新启动、因为它发出"嘀嗒"声、电压不稳定。

所以我真的不知道为什么会发生这种情况、因为我以前从未遇到过这种问题。 我只有一个简单的负载电阻器、我可以在 12V 电压下变化。 在工作电源上、我可以轻松地从0安变为3安。 但在不起作用的情况下、我似乎达到了大约1安培、当我缓慢增大电流时、电源开始发出啸叫声噪声、如果我继续使用电流、它看起来就像达到过流保护并关断。

在过去的4年里、我一直在使用相同的设计、除了 PCB 本身的制造商和装配厂之外、没有任何变化。 我想过去生产了400多种产品。 当前的100 4批次与12V 电压轨有完全相同的问题。  

除了" COMP 部件上的手指"工作外、我还可以在输出端添加一个4、700 μ F 的电容器、并且可以毫无问题地将电流一直推至4安。  在上一批电路板上、输出上有100uF 陶瓷电容器。 我认为当前批次的电流为47 μ F。 我在上面添加了另一个100uF 的电容、但它只是略微改善了问题。  

电感器在发生故障时会发出噪声、但仍能驱动约1安培的电流。 但原始电路板批次甚至高达3安培、都保持安静。 因此、我不知道为什么这一新的电路板会以这种方式出现故障。  

有人有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它看起来在您的电路板上有问题。 以下是我的建议。

    1.仔细检查电路板上是否有任何错误部件。 确保电感器/电容器/电阻器的值正确。 尤其是 C3、在额定电压正确的情况下、该值应为0.1uF。

    2.回流焊或重新焊接 TPS54336A、以确保散热焊盘良好焊接在电路板上。  

    3.回流或重新焊接补偿组件,然后深净 IC 区域,以确保没有任何助焊剂污染。  

    4.您说:"您 尝试通过在 C4上焊接另一个12nf 来降低 C4的值。 不幸的是、IC 本身着火了、我不知道为什么"。 如果您在 C4上添加另一个12nF 电容器、则会增大该电容器、并可能导致环路不稳定并灼伤 IC。

    5.测量开关节点波形,确保其在340kHz 开关频率下是正确的。

    祝您好运、谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。  

    我已经完全重新焊接了2块电路板、并检查/更换了 RC 器件。 但我已经制作了100块电路板、到目前为止已测试的15块电路板具有完全相同的故障。 同一电路板有一个5V 稳压器(另一个德州器件)、该电路没有问题。

    我明天将检查频率。 我认为我没有检查 C3值、所以明天也会检查它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C3为1uF、因此我更改为100nF。 除了"板载手指"之外、没有其他更改不再起作用。  

    频率似乎为340KHz。  无法确定如何附加图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次从全新的电路板开始。 奇怪的是、我在以30kHz 运行的12V 上具有巨大的1V p-p 纹波。 当我把手指放在 RC 部件上时、这会消失、一切正常。

    更改为以前已知良好的电路板、根本不会发生这种情况。 在 mV 范围内、纹波极低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     新电路板是否具有1uF C3? 您是否已将 C3从1uF 更改为0.1uF? 我想您可以对 IC 进行去焊、以查看散热焊盘是否与电路板的 GND 良好连接?

    或更换新 IC。  这应该是与制造问题相关的问题。 还要对电路板进行深度清洁以去除磁通。 或者在好电路板和坏电路板之间交换 IC 以找出根本原因。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电路板都具有1uF 的电容。 但是、我的较旧板似乎具有1uF 的电容。 我确实更改为0.1uF、但如上所述、它没有帮助。  

    我确实对散热焊盘感到好奇、但这毫无意义、因为使用"板载手指"时、我可以推动4安培。  

    当我指的是"板上手指"时、我并不意味着连接不良(我现在已经在几个板上对其进行了多次重新焊接)。 当我触摸 COMP 引脚上的 RC 部件时、它开始运行。 我完全不必用力向下推。 如果我用塑料笔向下推、则没有任何变化。 尽管它实际上会向下传导到这些部件上的手指。 尽管如前所述、我已经在这些价值观上添加了许多变化、但没有成功。  

    下一步可能是更改 IC、但由于器件短缺、这并不简单。 我将了解德州仪器是否仍为其提供样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在合格电路板和坏电路板之间交换 IC、然后您将看到散热焊盘连接、并确定是电路板问题还是 IC 问题。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我只有一个工作板、我需要它来为我 正在工作的其他设备供电、因此我也不会有损坏该工作板的风险。

    但是、我移除了 IC 并重新焊接、但也没有解决任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、"板上手指"相当于 C5上的27K。 在27K 条件下、负载为3安培时、噪声和纹波低于20mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已取得一些进展 数据表中的 R3、C4为3.74K 和12nf、但使用 webench 时、其状态为36.5K 和330pF。 我没有这些确切值、因此47k 和220pF。 我现在可以推入3安培、但电感器仍然"嘶嘶"、并且输出噪声大约为300mV。 重新添加27K 可以再次解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好消息。 我不确定您的解决方案。 您为解决该问题提供了什么补偿? R3=47k、C4=220pF、C5//27K? 您之前的板具有相同的补偿、情况如何? 您能否检查您是否在 C5上使用了错误器件?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了澄清所有要点。

    对于 C3、原始电源构建也有1uF 电容。  C4、C5、R3、按照过去构建和当前有问题构建中的数据表进行计算。

    在新的构建上通过 C5增加27K 可以解决这个问题。

    在以前的良好构建上添加27K 的 C5实际上似乎造成了问题?!

    我开始认为、这些 TPS 芯片通常存在一些固有的问题。 因为我还在 同一电路板上使用了 TPS54628。 这些问题是每次我做一批100块电路板时、我都必须不断调整反馈电阻器、因为在一批电路板上、我可以将其完全设置为5伏。 然后在另一批电路板上、它最终达到5.8V。 因此、我必须更改它们上的所有电阻器。 实际上、在当前电路板构建上、我添加了微调预设、以便于因该问题而轻松更改。 我意识到规格和容差可能会有一些变化、但这似乎有点荒谬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一块上面有芯片的废板。 因此、如果其中一个新电路板进行了换用、它可以在不关机的情况下轻松提供3.5安培电流。 我的输出上仍然有很大的纹波、但我不记得我以前是否更换过这个电路板上的电容器。

    但无论如何,这些芯片似乎是因为任何原因而严重超出规格的:(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供所有信息。 支持工程师赵马明天将从中国假日回来。 他是该部分的专家、将继续为您提供帮助。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris  

    一些意见:  

    1.您可以将原原理图发送给我吗?  

    总结一下: 您所做的哪些更改可以使电路板正常工作?  

    2.出现问题时、您能否测量一些波形? 包括电感器电流、COMP 电压和 Vout。 -->这有助于进行分析。  

    3.什么是 SS 电容器? 包括下游在内的总输出电容器是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与数据表非常相同。

    1) 1)我将反馈电阻器更改为输出12V

    2) 2) SS 电容为2.2uF。 必须使用该值、因为电源通常连接到具有大量大容量电容的设备、否则电源将无法启动。

    3)  

    在新的构建上通过 C5增加27K 可以解决这个问题。

    在以前的良好构建上通过 C5增加27K 实际上似乎造成了问题

    4) 4)我曾尝试上传 COMP 电压的图像。 它基本上是一个正弦波。

    5) 5)遗憾的是、我实际上无法测试电感器电流。

    6) 6) C3为1uF。 但是所有以前的构建都使用这个值。我甚至尝试了改变为100nF、但没有任何改进、我甚至添加了10R 与之串联、没有任何改进。

    7) 7)我已经尝试改变 COMP 电路 C4、C5、R3上的组件、我认为上述线程中的某处有一些改进。 但输出纹波非常大、为300mV、电感器的声音非常"小"、这是它们通常不会出现的情况。

    8) 8)原电路板具有100uF 的输出电容。 我认为、由于器件短缺、新电路板的电容为47 μ F。 但是、我在顶部焊接了100uF、总焊接电容为147uF、没有任何改进。 但是、如果我焊接一个4、700uF 的大型电解电容器、我认为它再次正常工作的点有显著改善。

    9) 9)卸下 IC 并重新焊接它没有任何变化。  

    10) 10)用冷冻剂涂覆电路板时没有任何变化。

    11) 11)为先前已知的良好 IC 更换 IC 可解决视在过流保护问题、但仍然存在300mV 纹波。 但我不记得之前是否在该板上更改了任何组件。 不幸的是、我没有任何其他芯片可供尝试、无法从任何地方采购。

    如第3点所述、在 C5之间添加27K 可解决新构建上的所有问题。 但是、如果我在之前的构建上进行该修改、则会产生问题。 如果您可以使用27K 的 C5来尝试自己的 EVM 板、那么我假设您会发现完全相同的问题。  

    我想在过去4年里、已经有大约300个构建、一直在运行、没有任何问题。 但我只能得出这样的结论:芯片本身有一些问题、因为新的构建是从同一批产品中衍生出来的所有工作。 这些都是从一个我从未遇到过的过剩的出口获得的。 事实上、他们对不销售假冒或错误商品感到自豪。 虽然这确实可能是个问题、 但 TPS54628从一开始就存在问题。  

    如前所述、我必须不断地更改反馈电阻器以获得 TPS54628上的5V 输出。 否则、它可能高达5.8V。 我希望有一点差异可能是0.1、0.2V、但即使使用1%或更好的容差组件也没有帮助。 这就是为什么我被迫在电流构建上使用微调器、因为我没有时间一直测试和更改电阻器。 但这个问题在过去的4年中一直在持续、我(就我所记得的而言)总是从 Mouser 购买器件。 因此 、鉴于 TPS54336可能会在某种程度上被厂家拒绝或被拒绝、因此也不能真正解释另一个芯片的问题。 遗憾的是、此时我只能假设这些芯片在批量生产或其他产品的容差方面非常差。

    唯一的另一种可能性是、在焊接过程中、它们会以某种方式损坏。 我以前所有的批次都是自己焊接的。 这批新的机器是在中国的一家工厂制造的、因为我没有时间独自完成。 我想、它们可能会被热损坏。 但我认为、在焊接过程中、我更有可能像用手做的那样损坏它们。 但是、我无法再次真正测试热量是否因器件短缺而成为一个因素。 尽管我记得在原型设计时、同一个芯片通常会在各个电路板上多次使用、我不记得在这方面有任何奇怪的问题。 因此、我目前不认为热损坏是一个因素。 但是、即使是这样、如果芯片变得如此脆弱、我也不会有再次使用芯片的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris  

    看起来您使用了建议的原理图、我认为只需调整 FB 分压电阻器即可获得12V 的输出电压。  

    那么、您可以向我发送布局文件吗? 屏幕截图正常。  

    2."SS 电容为2.2uF"、太大、您可以尝试220nF 电容。  

    3."在 C5两端添加27K"、请与您确认、您将27k 电阻器与 C5并联?

    如果是、这是一个错误、我们就不能这样做。  

    如果无法测量电感器电流、  

    发生问题时、您能否测量 COMP、Vin 和 Vout?  请测量电源开/关和稳态。   

    6. C3=1uF 是可以的。  

    7.数据表中推荐的补偿电路可以、调试时无需更改。  

    8.这是奇怪的。  

    9.这款器件已投入生产多年、功能强大、我认为它不是由 IC 本身引起的、 让我们重点关注应用和调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何发送文件,我以前曾尝试在这里上载图像,但看不出如何实际操作? 当然、我不愿意公开上传布局文件。

    我已将请求的信息上载到服务器上的 zip 文件中、但我看不到下载链接向您发送私有消息的方法。

    >>3. "在 C5两端添加27K"、请与您确认、您是否将27k 电阻器与 C5并联?

    是的。  

    我尝试了100nF SS 电容器、除了"上电-断电"重启之外、现在没有其他变化。

    我还想知道 IC 是否有轻负载并进入脉冲跳跃模式? 不是很清楚、它是否还有其他东西。 但我已经了解到、其他一些制造商仅在内部切换一个 MOSFET、以节省轻负载的功耗。 我想知道是否发生这种情况、因为这会解释负载下的不稳定电压调节。 当没有负载时、输出稳定、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris  

    您可以将其发送至我的电子邮件: zhao-ma@ti.com 

    请包含原理图、布局和波形。