This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:仿真不良

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042808/lm60430-q1-poor-simulation

器件型号:LM60430-Q1

当将数据表中给出的组件值放入仿真程序时、它们甚至不会接近通过 CISPR 25、 当我仅使用仿真工具时、微小的变化会导致其他组件发生不稳定的变化、某些组件始终跳回到默认值。  我喜欢这一部分、产品说明听起来不错、在线仿真工具很方便、但我无法信任结果... 我之前使用 TI 器件和仿真工具进行了设计、但没有通过。 TI 似乎是这些开关稳压器的主要参与者、但如果设计工具不起作用、这一切都是一场空壳游戏。 我可能也想知道要使用什么部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通常、提供的仿真是针对给定器件运行条件下的器件行为的指南。

    至于 EMI/EMC、它还取决于电路板布局等其他因素、这些因素会对您的结果产生很大影响。  

    我认为查看 器件性能的最佳方法是运行仿真、然后在 EVM 上检查结果、因为没有比实际基准值更好的了。

    我相信对于这个 LM60430-Q1 EVM、我们在用户指南中提供了传导发射数据。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu693/snvu693.pdf?ts=1633628092511&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM60430-Q1

    但愿这有所帮助。  

    谢谢

    -Arief

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经订购了 EVM 板、但最大的问题是、如果我将这些器件值放入仿真器工具中、电路将无法通过 CISPR25... 它甚至违反了数据表的器件尺寸方向。  "EMI / EMC 方面、也取决于电路板布局等其他因素、这会对结果产生重大影响。"、但降低关键 PCB 布局要求是此芯片的卖点之一...  我很想复制 EVM 板的 BOM、尽管我没有多余的空间来容纳它使用过的所有铜...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我理解您的问题。

    EMI 是一个棘手的问题、并且有不同的缓解技术可以处理每种类型的噪声、无论是差分噪声还是共模噪声。 由于 LC 滤波器的大部分工作都要处理差分噪声、因此更容易处理差分噪声。

    至于共模噪声、由于它取决于布局、因此可能需要使用共模扼流圈。  

    对于 LM60430-Q1的滤波器组件、3.3uH 和2x4.7uF 的值可提供28.57kHz 的转角频率。 在285kHz (1十倍频)时、它应该将噪声衰减40dB。 此部件上的基波噪声位于400kHz。

    我在 EMI 方面的经验是为最糟糕的情况做好准备、通常我会根据需要放置一个占位符、用于放置额外的电容器以及缓冲器网络或添加引导电阻器以降低 SW 上升沿的速度等其他缓解技术。  

    我们还尽力开发 IC、以帮助我们的客户更轻松地利用 扩频、集成输入电容器等一些功能来解决这一 EMI 问题 您可以看到我们在开发时考虑了此 EMI 的其他 IC、例如下面的 IC。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmq61460-q1.pdf?ts=1633740672626&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    但同样、测试 EVM 更好的方法是根据 EMI 测量每个器件的性能。  

    我们还可以查看器件布局并提供任何帮助。  

    谢谢你

    -Arief