This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:最小系统电压调节与泄漏电流间的关系

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043236/bq25713-minimum-system-voltage-regulation-vs-leakage-current

器件型号:BQ25713

您好!

当涉及不同的最小系统电压调节值时、我正在研究泄漏电流的幅度。

最低系统电压设置为低于最低电池电压

如果电池组的电压范围为[4.5-3.0]V、且最小系统电压为2.8V、则 bq25713似乎始终处于降压模式。 如果在此期间系统处于低功耗模式、则泄漏电流应为22-45uA 左右(仅限 bq25713)。 是这样吗?

最低系统电压设置为高于最低电池电压

如果电池组的电压范围为[4.5-3.0]V、且最小系统电压为3.5V、则 bq25713似乎将处于4.5至3.5V 的降压模式。 一旦电池组电压低于3.5V 最小系统电压、转换器应在电池电压低于最小 系统电压时切换至升压模式。

问题

1.如果 bq25713在此情况下处于低功耗模式(升压模式)、泄漏电流应该仅在 bq25713的情况下大约为22-45uA?

2、如果电池组电压为3.2V (比最小系统电压低300mV)、bq25713将退出此低功耗模式的原因

3.从电池组中拉出多少额外电流来将电池组电压[3.0至3.5]V 提升至3.5V 的最小系统电压示例?

4..低于 最低 系统电压是否会阻止 bq25713进入低功耗模式?

最棒的

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    最小系统调节电压仅在适配器存在时适用。 如果不知道输入电压值、就无法知道转换器将处于哪种模式(降压或升压)。 在仅使用电池的情况下、VSYS 在供电时将仅为 VBAT 减去电阻损耗。

    关于您的问题、我相信这些问题都与一个概念相关。 关键 点是、BQ25713在仅电池条件下从不调节 VSYS、而是仅在适配器存在时进行调节。 它仅通过 MOSFET 向 VSYS 放电。

    有关静态电流、请参阅数据表的"静态电流"部分(EC 表下)。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”