This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:有关 LDO 的问题

Guru**** 2532960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043239/tps7a24-question-about-ldos

器件型号:TPS7A24

您好!

我有关于 LDO 稳压器的问题。  静态电流(Iq)和接地电流(Ignd)之间的差异是多少?

根据下面的图9和10中的图形(对于 TPS7A27)、它们非常不同。  但是,在 TI 的文档 SLVA079 (如下所示)中,它们是相同的。  我找到了其他文档也这么说。  那么、对于低功耗电池供电的器件、什么是接地电流?我应该关注哪个规格?

 

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    这些术语通常可互换使用、但实际差异是 IQ 在零负载时为 Ignd。 因此、在图中、IQ 图的负载为零、而 Ignd 图的负载为1mA (非零)。 我们的许多较新器件具有动态偏置电路、可根据可用电源更改偏置、因此 Iq 用作一种最小偏置。  

    此致、

    Nick