This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:高电压和高电流电源

Guru**** 2523930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043160/ucc28056-high-voltage-and-high-current-power-supply

器件型号:UCC28056

大家好、

我们的客户希望构建一个隔离式电源、以85V/7A 的通用交流输入和输出供电。  他正在考虑反激式或 LLC、但我们没有 符合他要求的参考设计。 根据我们的客户、

我的贸易研究需要一个替代方案。 我喜欢 LLC 解决方案、但我看不到任何更高功率的参考设计(甚至没有高达200瓦的功率)。 我是否需要考虑交错反激或交错正激选项? 桥是我可以使用的比较器、尽管它离 LLC 非常近、但成本可能没有太大差异。 是否有理由不建议在功率超过300W 的情况下使用 UCC28056?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们通常看到低于300W 设计中使用的 UCC28056。 我找到了我们的 LLC 参考设计。 PMP40766 似乎非常接近您的客户期望实现的目标。 您认为这是一个好的起点吗?

    请告诉我您的想法。