This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:BQ25171-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25100, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043153/bq25171-q1-bq25171-q1

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ24210

您好!

当我们将 ICHG 设置为30mA 时、 当输入电流低于30mA 时、它不会开始充电。 当输入电流低于 ICHG 时、是否有办法开始充电? 例如,至少充电终止电流(ICHG -3mA 的%10)。

我们尝试通过太阳能电池板为锂离子电池充电。 根据太阳的说法、有时我们可能具有非常低的输入电流、例如1或3mA、有时我们可能具有30mA。 在这两种情况 下、我们希望在输入电流为1或3mA 以及输入电流为30mA 时为锂离子电池充电。 是否可以使用 BQ25171-Q1或您是否可以建议使用任何其他 IC。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    最好在充电失败时看到输入、输出和 ISET 的波形。

    对于 小于10mA 的快速充电,我们建议在 ISET 上添加 RC 电路,如图所示(R25/C7): https://www.ti.com/lit/ug/sluuca3b/sluuca3b.pdf

    该器件不适合用于太阳能输入、因为它缺少 Vindpm。 更好的选择是 BQ24210或 BQ25100。

    此致、

    Nick