This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:使用48V 电源的 PoE+

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043202/tps23881-poe-using-48-v-supply

器件型号:TPS23881

你(们)好


我们希望 将 TPS23881/2器件用于采用48V 电源的 PoE+(802.3at 2类)。 数据表中提到、官方规范要求50V 才能实现这一目的(确保在100m CAT5e 电缆上传输至少25.5W 的功率)、 但是、我们希望使用较短的电缆运行或定制的低电阻电缆在 PSE 处实现整个25.5W 和48V 电压。 如果需要、我们计划使用电路板上的 MCU 来配置相关寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wian、  

    是的、这些器件 仍然能够在48V 电源下运行。 对于30W 应用、该标准要求至少50V;因此、在48V 时、从技术上讲它将不是标准配置;但是、如果您的 PD 能够接收功率和电压、因为您使用的电缆较短、那么在 PSE 上以48V 电压运行不是问题。 谢谢!