This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:备选器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A7200, TPS7A89, TPS7A85, TPS7A85A, TPS7A54, UC285, UC385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043171/tps7a8300-alternative-device

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A7200TPS7A89TPS7A85TPS7A85ATPS7A54UC285UC385

大家好、

由于 TPS7A8300的电源受限、我们建议使用 TPS7A8400。 但是、它的电源仍然很紧张。 通过 此主题、可以选择 TPS7A7200。 除此之外、我还建议使用 TPS7A89替代2个 TPS7A8400。

除了这两点之外、您能否提供一些其他建议和意见来替代 TPS7A8300?

此外、您是否有针对 TPS7A8500的备选器件建议?(TPS7A8400除外)

谢谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    请查看以下选项、如果您有任何疑问、请告知我。

      TPS7A85 TPS7A85A TPS7A54 UC285 UC385 UC385
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、可编程输出 可调节输出、可编程输出 可调节输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 4. 4. 4. 5. 5. 5.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5. 6.5. 7.5. 7.5. 7.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 1.1. 1.1. 1.7. 1.7. 1.7.
    输出电压(最大值)(V) 5. 5.1. 5.15. 6. 6. 6.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8. 0.8. 1.2. 1.2. 1.2.
    固定输出选项(V) - - - 1.5、2.1、2.5 1.5、2.1、2.5 1.5、2.1、2.5
    使能 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 25 25 21. 38. 38. 38.
    噪声(uVrms) 4.4. 4.4. 4.4. - - -
    精度(%) 1 0.75 0.5. 1.3. 1.3. 1.3.
    VDO (典型值)(mV) 150 150 85. 350 350 350
    Iq (典型值)(mA) 2.8. 2.8. 2.8. 40 40 40
    热阻 θJA (°C/W) 35. 43. 46.5. - - -
    最小封装面积(mm2) 12.25. 12.25. 5.5. 86.4616 86.4616 86.4616
    封装类型 VQFN VQFN VQFN-HR DDPAK/TO-263、TO-220 DDPAK/TO-263、TO-220 DDPAK/TO-263、TO-220

    此致、

    Prakash L