This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:从关断状态唤醒

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042753/bq27421-g1-waking-from-shutdown

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25120A

为了在电池达到其3.3V 的 EODC 电压时降低功耗、我们的固件在关断模式下命令 FG。 GPOUT 被上拉至系统电源电压(来自 bq25120a 的3.2V 或1.8V)。 当电池电压进一步降低时、例如降至3.1V 时、 系统电源电压完全关断、因此 GPout 上没有电势。 如果将器件置于充电器上 、 则系统电源电压恢复至3.2V。 GPout 上的这一电压上升是否会将 FG 从关断状态唤醒?  当用作输入时、您能否提供 GPout 的逻辑电平?

此致  

Nikolaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaus、

    我已指派了一些人来看看这个。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPOUT (尽管名称不同)也遵循表7.6中的规范。

    从计量的角度来看、您的想法有问题(如果不可怕的话)。 关断实际上与关闭监测计的电源相同、因此当您重新打开监测计时、算法 它是自适应设计的、将从零开始(您必须再次配置监测计)、因此这样的系统将无法使算法有效工作、监测性能将受到(极大)影响。

    如果可能、请改用睡眠模式。 关断适用于长期存储等用例(例如、当产品从工厂发往最终用户或零售商时)。 它不是一种定期强制的模式、只是为了省电。