This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:反激式交流/直流转换器、TINA-TI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041406/ucc2803-flyback-ac-dc-converter-tina-ti

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

HII...

我正在设计一个输出为60W、19V 的交流/直流转换器、但在 TINA-TI 中使用 UCC2803进行仿真后、PWM 控制器打开、但无法获得输出电压。 该怎么办?  

附加 Webench 的电路设计、我自己的仿真及其波形。

请回复

谢谢、此致

Abhishek Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形显示停止。 您需要检查导致 OUT STOP 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我可以为此做些什么?

    谢谢、此致

    Abhishek Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要查看数据表以检查每个引脚上的保护设置、然后探测每个引脚以查看哪个引脚显示超过其阈值。 例如 CS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我已经查看了数据表、找不到任何解决方案。 这就是在这里发帖的原因。 请提供任何确定的解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查 CS 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    找不到任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 CS 引脚波形提供仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、您的 Vcc 将进入 UVLO 关闭状态。 因此、在 VREF 关闭时检查 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    上传所有引脚和输出电压波形截屏、同时附上仿真文件。 我尝试按照您的建议解决问题、但无法获得结果。 如果可能、则运行我在此处上传的仿真、然后建议我出错的地方。

    谢谢

     e2e.ti.com/.../1323.UCC2803.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所连接的模型不能生成与您所显示的相同的结果。 我怀疑您附加了不同版本的仿真模型。 请将您使用的版本发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、  

    我在之前的仿真中犯了一些错误。 这是更新后的波形、得到了这些波形。 请考虑最终仿真。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的最新消息没有附加波形或 Tina 模型。 我假设您现在可以进行仿真了。 否则、请提供您的波形和 Tina 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    上载仿真文件和波形屏幕截图、

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2072.UCC2803.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了您的模型问题。 VCC 按 UVLO 关闭(3.6V)以导致关断和重复启动。 您可以测量 VCC 的仿真结果以进行确认。 它看起来 C3 = 15uF 不够大、因此不能提供足够长的偏置时间来使 AUX 接管。 您可以尝试将 C3从15uF 增加到更大的值、例如30uF、50uF、100uF、150uF、以确定哪一个可以提供足够长的时间。 此外、您还可以将 R3从10减少为1、以尝试查看 AUX 是否可以更快接管并避免 VCC UVLO 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仍然会得到相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量辅助绕组输出的波形以检查辅助输出是否过低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次参数值发生变化时、请提供仿真波形、以便我知道还可以尝试什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我已经检查了 VCC 电压波形、它不会低于3.6V (关断阈值)、并且辅助绕组输出也不会太低。 我已经上传了仿真文件。 请在您的系统上运行它、以便我们能够更快地解决问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有时间为您运行仿真-这就是您的工作。 这就是您需要提供仿真波形以向我展示您所声称的内容的原因、然后我可以提供我的建议、以便接下来做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、每次向我发送新的仿真波形时、也会向我发送更新后的模型、并告诉我您与上次相比发生了哪些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    将 C3更改为50uF、但仍获得相同的误差。 正在上传仿真波形。 此外、还对30uF、100uF 和150uF 的 C3值运行仿真、得到相同的波形。

    我知道您没有足够的时间来运行仿真、但这种点击和试用方法需要更长时间才能解决问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要看一下。 我认为您也应该尝试解决这个问题。 由于时间限制、我只能支持这种方式。 我将查看您的结果以提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hong。 我正在尝试、但却没有解决方案、而且也没有及时解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有时间向你提供充分的支持。 如果您需要全面的支持、则需要将您的请求发送到您当地的 TI 销售办事处以获得帮助、然后由一位专业的 TI 人员为您提供仿真。 基本上、器件模型可以正常工作、然后剩余的仿真工作就在您的上面-我们只能为您提供尝试的建议。   

    我将查看您当前的仿真、并向您提供我的其他建议。 我认为您需要了解 VREF 打嗝的原因、这不是来自模型、而是来自您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的电路、发现您的电路中使用的 MOSFET 错误。 它应该是 N 沟道 MOSFET。 但您使用的是 P 沟道 MOSFET。 您需要更改它并重新运行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,洪,我已经解决了这个问题。 问题出在 MOSFET 和次级侧(分压器电路)。

     非常感谢。