主题中讨论的其他器件: TINA-TI
HII...
我正在设计一个输出为60W、19V 的交流/直流转换器、但在 TINA-TI 中使用 UCC2803进行仿真后、PWM 控制器打开、但无法获得输出电压。 该怎么办?
附加 Webench 的电路设计、我自己的仿真及其波形。
请回复
谢谢、此致
Abhishek Kumar







This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII、
上传所有引脚和输出电压波形截屏、同时附上仿真文件。 我尝试按照您的建议解决问题、但无法获得结果。 如果可能、则运行我在此处上传的仿真、然后建议我出错的地方。
谢谢
HII、
上载仿真文件和波形屏幕截图、
谢谢
您好!
我发现了您的模型问题。 VCC 按 UVLO 关闭(3.6V)以导致关断和重复启动。 您可以测量 VCC 的仿真结果以进行确认。 它看起来 C3 = 15uF 不够大、因此不能提供足够长的偏置时间来使 AUX 接管。 您可以尝试将 C3从15uF 增加到更大的值、例如30uF、50uF、100uF、150uF、以确定哪一个可以提供足够长的时间。 此外、您还可以将 R3从10减少为1、以尝试查看 AUX 是否可以更快接管并避免 VCC UVLO 关闭。
您好!
我没有时间向你提供充分的支持。 如果您需要全面的支持、则需要将您的请求发送到您当地的 TI 销售办事处以获得帮助、然后由一位专业的 TI 人员为您提供仿真。 基本上、器件模型可以正常工作、然后剩余的仿真工作就在您的上面-我们只能为您提供尝试的建议。
我将查看您当前的仿真、并向您提供我的其他建议。 我认为您需要了解 VREF 打嗝的原因、这不是来自模型、而是来自您的电路。