This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐电子保险丝和热插拔控制器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5069, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043184/please-recommend-efuse-and-hot-swap-controllers

主题中讨论的其他器件:LM5066LM5069TPS2492

您好!

我的客户正在寻找具有以下功能的电子保险丝和热插拔控制器。

   - OCP (过流保护)/OVP (过压保护)/UVLO (欠压锁定)

   -短路保护(可选)

   -输入电压= 11V ~ 31.5V

   -最大功率= 140W

请推荐满足上述条件的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    您可以查看以下符合您要求的高电压热插拔控制器。  

    LM5069、TPS2492、TPA2493、LM5066 (带 PMBus)