This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38511:设计评论

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042751/lp38511-design-review

器件型号:LP38511

您好!

您能否支持我查看 LDO (LP38511MR-ADJ/NOPB)? 输出电压1.2V@100mA。

请告知放置的抽头是否足够?

谢谢、

Anitha.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

               电路看起来不错。 选择的电容器和电阻器的值就足够了。 谨慎使用保护肖特基二极管来保护器件免受反向电流的影响。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我很高兴收到你的建议。 非常有帮助,我很感激。

    此致、

    Anitha.R