This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:将警报直接接地

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042596/bq76930-tying-the-alert-directly-to-ground

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、TI 有一个基于76930电池监控器 IC 和 bq78350配套 IC 的设计。 我们正在努力解决 ESD 问题、并已跟踪到警报引脚。 在该规格中、警报引脚具有500K-1M Ω 的下拉电阻。 我们仍然偶尔出现故障、警报干扰正在关闭 CHG 和 DISCHG FET。 警报是否可以直接拉至接地并通过串行端口管理任何标志? 如果我无法直接接地、我可以达到多低的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    将电阻拉至接地或降低不会解决此问题。

    您可以在  ALERT 引脚中添加一个电容器(~470pF)、如 BQ76930EVM 用户指南所示、这可能有助于防止误触发。 确保将外部电阻器/电容器放置在靠近 IC 的位置、并使用短走线。

    请告诉我们这是否解决了您的问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    测试团队告诉我、移除电容器可提高抗扰度。 这就是导致问题直接接地或通过低电阻的原因。 如果我们接地、这是否会导致 IC 发生故障?  我想确保它不会超过1V 阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我咨询了一位团队成员、您可以尝试降低电阻或使其短路、如果您只是尝试通过 ESD 测试、这可能会有所帮助。 但是、我们看到其他人尝试了这种方法、 但在消除虚假警报方面没有成功。 这也会消耗更多电流、因为只要有一组新的测量值可用、ALERT 引脚就会驱动为高电平。  

    kΩ 建议使用一个与470pF 电容器并联的500k Ω 电阻器、以防止 触发错误的警报覆盖保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon