This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:OTG 调节中的 PMID 最大电流

Guru**** 2550850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25730, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042778/bq25798-pmid-maximum-current-in-otg-regulation

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25730BQ25720

尊敬的 e2e 专家:  

我 的客户询问 BQ25798的 PMID 输出–可以流动多少电流?  

客户需要将备份电压调节为12V 和41.5W、这会导致 OTG 模式下的电流为3.46A。  

我看到 IOTG_RANGE 为:

 

我们是否可以通过电池在 OTG 调节中实现12V 3.46A?

谢谢、此致、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    上面显示的 IOTG_RANGE 是输出来自 VBUS 并且 IOTG (IINDPM)电流限制处于活动状态。  PMID 上没有电流限制电路、因此其输出电流仅受效率[41.5W/(VBATmin*IBATmax)]和充电器的逐周期电流限制的限制。  允许的最低电池电压和最大电池放电电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回答!

    因此、当通过 VBUS 输出到总线时、IOTG 存在限制、但当 OTG 处于备份模式时、情况并非如此、对吧?

    另一个问题:您能否通过 VBUS 进一步解释备份模式?

    在这种情况下、PMID 轨由适配器通过 VBUS 供电、电流限制为3.3A? 根据 DS IVBUS 输入电流< 3.3A

    谢谢、BR、

    胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是的、当 IOTG 从 VBUS 流出而不是 PMID 时、有一个3.3A 电流限制电路。  但是、该电路可以禁用。  我们不建议在正常使用时使用、因为我们没有有关该类型操作的大量数据。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢!  

    当 PMID 从 VBUS 输出时、是否可以禁用3.3A 电流限制? 就像在第二个备份模式中一样:  

    谢谢、此致、  

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    从 VBUS 到 PMID 没有电流限制。 VBUS 和 PMID 之间的电阻器(实际上是一个 FET)用于测量输入电流、然后将该信息馈送到 PWM 调制器。  一旦输入电流达到阈值、PWM 调制器将钳制转换器占空比、从而限制转换器输出电流。  您可以使用 REG0x14b2禁用此功能。  该位还禁用反向模式/OTG 电流限制。  在反向模式/OTG 模式下、从 VBUS 到 PMID 或 PMID 输出的电流高于3.3A 时、我们的数据非常少。  逐周期电流限制或热调节等其他保护功能可能会生效并限制输出功率。  我建议您的客户改用具有外部 FET 的控制器、例如 BQ25720或 BQ25730系列。

    此致、

    Jeff