This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:有关压降模式运行的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042956/lmr23625-q1-question-about-dropout-mode-operation

器件型号:LMR23625-Q1

您好、专家、  

我的客户正在 牵引逆变器中使用 LMR23625-Q1、并对压降模式有疑问。 您能帮助回答吗?

  1. 当开关频率开始折返时、IC 的最小开关频率限制是多少?
  2. 当 IC 处于压降模式时,控制方法仍然处于峰值电流模式,或者更有可能作为迟滞控制?

谢谢!

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、引脚、

    图19中所示。  在低输入电压下、频率固定在150K 左右、并且在等式5中、VIN < Vin_min 后、频率将不会由 t_offmin 控制、  

    峰值电流模式处于固定频率、无变化。

    Elena