主题中讨论的其他器件: UCC256403
我们遵循 SLUA582A 中的指导 原则来调整反馈环路。
如建议的那样、我们修改了大容量电压电阻器、以在足够低的输入电压下启动应用、从而使输出电压不受稳压影响(电压大约为75V 而非85V)、并 强制 转换器以最大增益运行。 但是、我们观察到开关频率突然变化、转换 器间歇 性跳过一些脉冲。 在固定负载和输入电压下、我希望开关频率的变化最小。 输入电压越高、情况就越糟。
以下范围采集中的一些示例。

这种不稳定的原因可能是什么? 或者您建议调查什么?
在标称电压下、转换器始终在突发模式下工作、然后无法调节输出电压。 同样、当输出电压远低于调节值时、我不会期望突发模式。
随附应用规格和原理图。

此致