This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:跳过脉冲

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042317/ucc256303-skipping-pulses

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

我们遵循 SLUA582A 中的指导 原则来调整反馈环路。

如建议的那样、我们修改了大容量电压电阻器、以在足够低的输入电压下启动应用、从而使输出电压不受稳压影响(电压大约为75V 而非85V)、并 强制 转换器以最大增益运行。 但是、我们观察到开关频率突然变化、转换 器间歇 性跳过一些脉冲。 在固定负载和输入电压下、我希望开关频率的变化最小。 输入电压越高、情况就越糟。

以下范围采集中的一些示例。

  

这种不稳定的原因可能是什么? 或者您建议调查什么?

在标称电压下、转换器始终在突发模式下工作、然后无法调节输出电压。 同样、当输出电压远低于调节值时、我不会期望突发模式。

随附应用规格和原理图。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    VCR 似乎不稳定,因此控制器将在 VCR 下降期间以突发模式运行。

    您可以微调反馈环路补偿器以使 VCR 保持稳定,也可以将控制器更改为 UCC256403,这是下一代 UCC256303,它可以添加突发迟滞。

    您可以参阅以下应用手册以使用 UCC256403

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    遗憾的是、由于主要分销商的组件短缺、很难获得 UCC256403。  因此、迁移到新版本的 IC 似乎不是可行的选择。

    您是否说 过由于 FB 引脚上的补偿环路、VCR 引脚不稳定? 由于我上一篇文章中显示的不稳定、我们无法获得环路测量结果、然后对反馈环路进行微调。 您能否建议其他方法来改善反馈补偿?

    或者您是指 VCR 引脚上的电容器分压器吗?  为了使 VCR 引脚更稳定、还可以做些什么?

    是否有其他信号可能错误地触发突发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中的原理图不清晰,因此我不确定现在使用的参数。

    VCR 反馈环路,如峰值电流模式,VCR 电压是电流信号,FB 电流是峰值电流模式的阈值,因此 VCR 引脚振幅由 FB 电流引脚控制。

    您可以尝试增加与次级侧的光耦合器串联的电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是一张更好的图片。 我希望现在的原理图已经足够清楚了。

    我们将根据您的建议尝试不同的电阻值。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在修改谐振电压上的电容分压器和补偿网络的某些值后、VCR 引脚看起来更加稳定。

    然而、当负载较重(大约400W)时、转换器仍在突发模式下工作。 下面是一些启动波形的示例。

    您能否帮助我们了解控制器为何无法退出突发模式? 我们还可以忽略其他内容吗?

    我们尝试移除 LL/SS 引脚上的上电阻器以设置最小 BMT 阈值、并按照应用手册中所述的过程对其进行设置、但该行为并未改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    突发模式设置也受 VCR 和 LL/SS 的影响,突发模式操作仍然像峰值电流模式一样,VCR 是电流感应信号,LL/SS 设置阈值,但 IC 仍在内部 LL/SS 阈值处有偏移,

    如果 VCR 信号设置得太小,即使您不添加电阻分压器,在突发模式下仍有运行的风险。

    您可以减小 VCR 低侧电容分压器电容、然后 VCR 电压将增加并退出突发模式。