This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121输出电压

Guru**** 2386480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042969/lm5121-lm5121-output-voltage

器件型号:LM5121

LM5121演示板的输出电压需要28V、如何设置?

我已调整附件中"R27"的阻抗值。 输出电压达到20.66V 后、无论电阻值发生多大变化、电压都无法上升。

 e2e.ti.com/.../LM5121-DEMO-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您 评估 LM5121。 输入电压是多少?  

    LM5121具有最大占空比,您可以参考数据表第7.3.14项。

    您使用的是 R27? 修改 R27可以更改输出电压。