This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:PMOS 可用于反向电池保护。

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042661/csd25402q3a-pmos-can-use-for-reverse-battery-protection

器件型号:CSD25402Q3A
主题中讨论的其他器件:BQ24773

您好、TI、  
       请使用 CSD25402检查附件的电池反向保护电路设计、请检查并确认其是否正常工作。

我有几个问题、  
1.由于 MOSFET 中提供了内部体二极管,因此电池充电中存在任何问题   
BQ24773电路的 BMS 设计中已经使用了此 MOSFET、根据附件、我是否可以将此检测电路与 MOSFET 配合使用?
3.如果根据我的应用要求有任何集成解决方案,请向我们提出建议。

谢谢、  

Rahul

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的查询。 这是一个使用 PFET 的常见反极性保护电路、如下面的链接所示。 我不确定如何回答问题2和3、并将其移交给 BQ24773团队进行进一步审查。

    https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您的电路看起来合理。  我看不到上面电路中的 FET 或 PNP 是如何与 BQ24773对接的。  如果您的问题是在哪里连接 BQ24773 BAT SENSE 引脚、那么我建议在上面的电路中的负载侧进行连接。  否则、充电器 BAT 可能会看到负电压。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

          SENSE 引脚不连接到 BQ24773、它连接到主机控制器。

    谢谢、  

    Rahul