This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:PIN2 - NC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042703/ucc20520-pin2---nc

器件型号:UCC20520
主题中讨论的其他器件: UCC21520

大家好、

只需再次检查、PIN2是否在内部未连接到任何设备?

客户遇到 UCC21520短缺问题、不想再购买另一款版本。 更改、检查在 UCC20520的 PIN2上施加 PWM 电压是否正常、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    超赞!!! 很高兴听到您的声音。

    是的、我已验证此引脚未在 IC 内部连接。 引脚2、12或13也是如此。

    如果您有任何疑问、请告知我们、否则请按绿色按钮。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don!

    希望一切顺利!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好,Andrew!!!