This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:可用于 Vin=3.3或5.5V、Vo=-3.3V、io (max)=10mA 和 Vout RIPPLE <33mVpp?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042461/lmr70503-can-be-used-for-vin-3-3-or-5-5v-vo--3-3v-io-max-10ma-and-vout-ripple-33mvpp

器件型号:LMR70503

您好!

问题1:
LMR70503是否可用于满足以下设计要求?
VIN = 3.3V 或5V
VOUT =-3.3V
输出电压纹波<33mVpp
Iout (max)= 10mA

问题2:
WBench 仿真不适用于 LMR70503?

问题3:
是否有更小的封装 TI 器件可满足相同的设计要求?
 
此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.Hirano、

    感谢您的参与。

    我已将该职位分配给我们的工程师、但他们目前不在办公室。 他们应在下周三结束营业前收到回复。

    感谢您的耐心等待!

    最棒的

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  K.Hirano:

    感谢你的等待。

    Q1、是的、它是2.8V 至5.5V 的输入电压范围。 没关系。  

    Q2、此器件没有 Webench。  

    Q3、 这是该设计的最小拟合度。

    BR Dehuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德传

    感谢您的确认!

    此致、

    希拉诺